ENERGYTRACE

EnergyTrace 技术

ENERGYTRACE

下载

概述

适用于 MSP430™ MCU、MSP432™ MCU、CC13xx 无线 MCU 和 CC26xx 无线 MCU 的 EnergyTrace™ 软件是一款基于电能的代码分析工具,用于测量和显示应用的电能系统配置并帮助优化应用以实现超低功耗。

大多数开发人员都知道,要在不了解系统状态的情况下对系统进行调整是很困难的。EnergyTrace 软件可为您提供所需的信息,来帮助您实现超低功耗设计。这种反馈有助于轻松实施 MSP 架构涉及的各种技术以及 TI 的许多工具,如 ULP Advisor

该技术实现了一种测量 MCU 电流消耗的新方法。功耗的传统测量方法是:放大相关信号后测量分流电阻器在离散时间的电流消耗和压降。在支持 EnergyTrace 软件的调试器中,软件控制的直流/直流转换器会生成目标电源。直流/直流转换器电荷脉冲的时间密度等于目标微控制器的能耗。该调试工具中的内置校准电路定义了单个电荷脉冲的能耗等价数值。由于各个电荷脉冲的宽度保持不变,该调试器只需对每个电荷脉冲进行计数,然后对一段时间内的脉冲总数求和,进而计算出平均电流,以实现非常精确的测量。采用这种方法时,即使是超短暂的器件耗能活动也会增加总耗能。

另一方面,该软件也称为:

  • EnergyTrace+ 技术,也称为 EnergyTrace+[CPU 状态]
  • EnergyTrace++ 技术,也称为 EnergyTrace+[CPU 状态]+[外设状态]

这些模式将 EnergyTrace 提高到了新的水平。在使用具有 EnergyTrace+ 或 EnergyTrace++ 支持的器件进行调试时,您可获得有关微控制器的内部状态和系统的能耗信息。

  • CPU 状态包括器件处于工作模式或器件处于任一种低功耗模式 (LPM)。
  • 外设状态会展示外设和所有系统时钟(不考虑时钟源)的开关状态。

通过该工具,您可以直接验证应用是否按预期运行。例如,您可以确定在某个活动或系统事件后外设已关闭。

软件和硬件要求:

Code Composer Studio™ IDE 6.0 及以上版本以及最新版的 IAR Embedded Workbench 中都包含 EnergyTrace 软件。该技术需要专用的调试器电路,MSP-FET 或 XDS110 仿真器以及许多 MSP LaunchPad™ 开发套件中的仿真器都可为该电路提供支持。

EnergyTrace+ 和 EnergyTrace++ 技术需要在器件内额外添加电路,因此,这两种模式只能在部分器件上获得支持。MSP432P4x 系列包括 EnergyTrace+ 特性。MSP430FR5x、MSP430FR6x、CC13x2 和 CC26x2 MCU 包含超集 EnergyTrace++ 电路。

下表总结了不同 EnergyTrace™ 软件支持的特性:

特性和器件EnergyTrace™ 软件EnergyTrace+ 软件EnergyTrace++ 软件
电流监控xxx
CPU 状态 (PC) xx
外设或系统状态  x
支持的器件所有 MCU所有 MSP432P MCU

MSP430FR59xx/69xx

CC13x0/CC2640R2F

CC13x2/CC26x2

兼容的开发工具MSP-FET

TMDSEMU110-U(XDS110 独立组件)

TMDSEMU110-HDR(XDS110 附加组件)


具有 EnergyTrace 的 eZ-FET

MSP-EXP430FR2311
MSP-EXP430FR2433
MSP-EXP430FR4133
MSP-EXP430FR5969
MSP-EXP430FR5994
MSP-EXP430FR6989

 

嵌入式 XDS110

MSP-EXP432P401R
MSP-EXP432P4111
LAUNCHXL-CC1312R1
LAUNCHXL-CC1352R1
LAUNCHXL-CC1352P1
LAUNCHXL-CC1352P-2
LAUNCHXL-CC1352P-4
LAUNCHXL-CC26XR1
LP-CC2652RB
MSP-FET + 适配器 (MSP-FET-432ADPTR)

TMDSEMU110-U(XDS110 独立组件)

TMDSEMU110-HDR(XDS110 附加组件)

嵌入式 XDS110

MSP-EXP432P401R
MSP-EXP432P4111

MSP-FET

TMDSEMU110-U(XDS110 独立组件)

TMDSEMU110-HDR(XDS110 附加组件)

具有 EnergyTrace++ 的 eZ-FET

MSP-EXP430FR5969
MSP-EXP430FR5994
MSP-EXP430FR6989

嵌入式 XDS110

LAUNCHXL-CC1312R1
LAUNCHXL-CC1352R1
LAUNCHXL-CC1352P1
LAUNCHXL-CC1352P-2
LAUNCHXL-CC1352P-4
LAUNCHXL-CC26XR1
LP-CC2652RB

 

如需获取有关 EnergyTrace 软件的用户指南,请参阅《适用于 MSP430™ MCU 的 Code Composer Studio™ IDE 用户指南》《适用于 SimpleLink™ MSP432 微控制器的 Code Composer Studio™ IDE 用户指南》中有关 EnergyTrace 软件的章节。或者参阅《适用于 MSP430 MCU 的 IAR Embedded Workbench™ IDE》《适用于 SimpleLink™ MSP432 微控制器的 IAR Embedded Workbench for Arm》

特性
  • 所有 MSP430 MCU、MSP432 MCU 和连接器件均支持电流测量
  • 部分 MSP430 MCU、MSP432 MCU、CC13x2 无线 MCU 和 CC26x2 无线 MCU 支持 CPU 状态跟踪
  • 部分 MSP430 MCU、CC13x2 无线 MCU 和 CC26x2 无线 MCU 也支持外设状态跟踪
  • MSP430 MCU 需要有 eZ-FET 或 MSP-FET 调试器才能支持 EnergyTrace 特性
  • MSP432 MCU 需要 XDS110-ET(在 MSP432 LaunchPad 开发套件中提供)或者具有 MSP432 MCU 适配器的 MSP-FET
  • CC13x2 和 CC26x2 器件需要 XDS110-HDR(在 LaunchPad 开发套件中提供)或独立 XDS110 (TMDSEMU110-U) + EnergyTrace HDR 附件 (TMDSEMU110-ETH)
  • 集成到 Code Composer Studio IDE 和 IAR Embedded Workbench(EW430 和 EWARM)
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE MSP EnergyTrace 技术(在 Code Composer Studio™ IDE 中提供)

ENERGYTRACE MSP EnergyTrace 技术(在 Code Composer Studio™ IDE 中提供)

close
最新版本
版本: null
发布日期:

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LP-CC1311P3 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit MSP-EXP430FR2433 MSP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit MSP-EXP430FR6989 MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit
评估板
LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ 多频带无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
硬件编程工具
MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频