无线连接设计和开发
使用我们经济实惠的创新型无线解决方案设计您的产品
TI 开发人员专区
访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。
TI 开发人员专区一站式提供所有资源,方便您进行查找。轻松获取软件、示例、培训和开发工具。无需安装数千兆字节软件即可在线开始评估和开发。
通过为所使用的器件或开发板量身定制的内容和工具,准确获取所需内容。
最新软件库、示例和文档中心
Resource Explorer 是一款基于网络的工具,用于快速浏览和访问必要的软件和文档。将其与 CCS Cloud 配合使用,用户可以在评估硬件上运行示例和演示,而无需下载和安装本地软件。
面向所有器件的易于使用的实践培训模块
SimpleLink Academy 包含用于所有无线连接 TI LaunchPad™ 开发套件的多个演示和文档。为演示器件功能,每个模块会逐步介绍软件开发工具包 (SDK) 中的示例。
主题范围涵盖无线连接示例和实时操作系统 (RTOS) 基础知识、多协议操作和高级器件功能,可满足您的应用需求。
简化硬件和软件配置
SysConfig 提供直观的图形用户界面,用于配置引脚、外设、无线电、软件栈、RTOS 和其他元件。SysConfig 将自动检测、发现和解决冲突,来加快软件开发。
它可以作为 Code Composer Studio 软件的一部分、独立应用程序或基于云的应用程序提供。
硬件
探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。
使用我们预先认证的模块为您的产品添加无线连接,尽可能减少设计工作量
通过将外部元件集成到单个模块并利用 TI 无线认证,缩短产品上市时间。对周围的无源器件进行内化可简化您的制造供应链和设计工作。每个模块都获得了世界各地重要监管机构的认证,无需昂贵的射频设备、工程和投资。
用于快速评估 TI 器件、无需投入大量资源的低成本、模块化开源硬件生态系统
TI LaunchPad 开发套件旨在通过即插即用功能使您轻松进行编程和调试。使用符合监管要求的硬件测试我们可扩展产品系列的所有功能。我们的开发套件支持在线和离线无缝运行,从而帮助您更快地将产品推向市场。
请参阅下方 LaunchPad 生态系统的部分硬件开发工具列表。
与我们的专家合作
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。按照简单的三步流程来申请审查。
硬件开发工具
Sub-1GHz、Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和多协议
适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 开发套件
此 LaunchPad™ 开发套件用于加快 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R7 无线 MCU 的开发速度。SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件开发套件提供软件支持。
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
低功耗 Bluetooth®、Matter 和 Zigbee®
CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 MCU LaunchPad™ 开发套件
该 LaunchPad 开发套件可借助支持低功耗 (LE) 蓝牙 5 和 2.4GHz 专有协议的 SimpleLink 低功耗蓝牙 MCU 加快开发速度。SimpleLink 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 提供软件支持。
CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU
借助该 LaunchPad™,开始使用 SimpleLink™ 无晶振 BAW CC2652RB 多协议无线 MCU(支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread)。CC13X2-CC26X2 软件开发套件 (SDK) 提供软件支持。
适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件
此 LaunchPad™ 用于加快 SimpleLink™ 多标准 CC2652R7 无线 MCU(支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread)的开发进程。 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件开发套件提供软件支持。
Wi-Fi® 和 Matter
CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S 双频带 LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-CC3235S) 的亮点是 CC3235S,它是一款单芯片安全解决方案和无线微控制器 (MCU),集成了用户应用专用的 ARM® cortex®-M4 MCU 以及运行 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 协议和互联网安全协议的网络处理器。LAUNCHXL-CC3235S 具有可实现完整开箱即用体验和快速开发的板载仿真功能和传感器。该板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。请访问 (...)
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。CC3301 BoosterPack™ 插件模块 (BP-CC3301) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad™ 开发套件或处理器板,从而实现快速软件开发。
此套件可用于 3 种配置:
- MCU 和 RTOS 评估:BP-CC3301 + LaunchPad 且 MCU 运行 TCP/IP,如 LP-AM243
- 处理器和 Linux 评估:BP-CC3301 + (...)
软件
SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。
TI SimpleLink SDK 支持各种蓝牙配置文件和角色,并具有帮助您开始设计应用的示例。TI 会一如以往地维护 SDK,从而符合最新的蓝牙核心规范并获得其认证。
处理器和 MCU 与 TI 软件的互操作性支持最新的 Wi-Fi 连接标准,包括 Wi-Fi 6 (802.11ax)。由于可轻松集成到基于 Linux® 和 RTOS 的系统中,您可放心地连接物联网设备。
多个 IDE(Code Composer Studio™ 软件和 IAR Embedded Workbench)和操作系统(无操作系统、TI-RTOS、FreeRTOS)可支持 SDK 中的所有示例应用(HTTP、消息队列遥测传输、Matter、配置)。
TI SimpleLink SDK 支持 Matter、TI 15.4-Stack、Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和专有协议等无线协议。动态多协议的并发运行支持低功耗蓝牙和 TI 15.4、Zigbee 或专有 Sub-1GHz。
软件开发工具
SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 系列产品。这些 SDK 共同为 Sub-1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 软件开发套件 (SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含用于 CC3220 和 CC3235 可编程 MCU 的驱动程序以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器、系统文件和用户文件(证书、网页等)。闪存编程器是一种命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 和 CC3235 Launchpad™ 开发套件配合使用。
此 SDK 提供各种各样的支持。具有 CCS IDE 但不具备 RTOS 的集成 Cortex™-M4 支持 SDK (...)
TI 15.4-Stack 网关 Linux 软件开发套件
Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 是适用于 TI 微控制器和处理器的集成开发环境 (IDE)。它包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。Code Composer Studio 可下载到 Windows®、Linux® 和 macOS® 桌面上。此外,可以通过访问 TI 开发人员专区,在云中使用它。
Code Composer Studio 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。直观的 IDE 将引导您完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使入门变得简单。
Code Composer Studio 将 (...)
SimpleLink Connect 移动应用程序
SimpleLink Connect 移动应用程序是一个适用于移动设备的低功耗 Bluetooth® 应用示例,可与运行 SIMPLELINK LOWPOWER SDK 的 CC23XX 器件配合使用。该应用程序为用户提供了使用 iOS 或 Android 快速构建自己的移动应用程序的基础。提供了源代码,可轻松进行定制。