WL18XX-BT-SP

用于 WL18xx 的蓝牙服务包

WL18XX-BT-SP

下载

概述

蓝牙服务包由以下四个文件组成:

  • BTS 文件 (TIInit_11.8.32.bts)
  • ILI 文件 (TIInit_11.8.32.ili)
  • XML (TIInit_11.8.32.xml)
  • 版本说明文档
  • 许可协议

注意,文件名中的版本是特定于硬件和固件组合的,但不会在每次发布时更新。版本信息在文件内更新。

请在开始时先阅读许可协议和版本说明。有关服务包文件的说明如下。

  • BTS 文件
      • 什么是 BTS 文件?
        • BTS 是 Bluetooth script(蓝牙脚本)的缩写。BTS 文件是一种二进制文件,包含用于德州仪器 (TI) 蓝牙器件的命令和操作。

          HCI 通信是一种双向通信。对于从主机发送至蓝牙器件的每个 HCI 命令,蓝牙器件都会以一个 HCI 事件进行响应。为了简化成功执行这些 HCI 命令所需的格式和程序,采用了 BTS 格式。BTS 文件包含主要在蓝牙器件初始化中使用的强制性初始化脚本和其他独立于平台的可选命令。

          BTS 文件在德州仪器 (TI) 的许可下分发。有关详细信息,请参阅所附的许可文件。
      • BTS 功能
        • BTS 的主要用途是在蓝牙器件加电后触发初始化序列。每次在器件加电后都必须执行初始化脚本。BTS 初始化脚本中的一部分是存储器写入命令(写入 RAM 的代码),这些命令会以软件补丁的形式运行以修复蓝牙器件潜在的 ROM 问题。此外,在任何情况下都可以使用 BTS 格式来将 HCI 命令加载到蓝牙器件中,尽管这并不是 BTS 格式的主要用途。BTS 文件还可用于执行与平台相关的命令,例如用于启用深度睡眠机制、更改 UART 波特率、音频配置等的命令。

          注意:BTS 文件是特定于器件的,并且仅在以下列出的 WL18xx 器件上运行。通过以下链接,可找到用于 CC256x 器件的最新蓝牙服务包:[https://www.ti.com.cn/tool/cn/CC256XB-BT-SP]。
      • BTS 版本号
        • BTS 版本以 ascii 格式保存在 BTS 文件头中。使用 HCITester、Bluetooth ScriptPad 应用程序(TI 无线工具的一部分)或者使用任何十六进制/ascii 编辑器,可读取此信息。请查找字符串“Version : TI_P2.xxx”
        • BTS 版本号是内部版本号且不同于服务包版本。
        • 下表列出了服务包版本号与 BTS 版本号之间的对应关系:


服务包版本BTS 版本v4.8P2.148v4.5P2.146v4.4P2.144v4.3P2.143v4.2P2.141v3.9P2.136v3.8P2.131v3.7P2.127v3.6.1P2.124v3.6P2.123v3.5P2.122v3.4P3.1v3.3P2.112v3.2P2.107

 

 

 

 

 















  • 安装和使用
    • BTS 文件应复制到目标平台的以下目录中:/lib/firmware/。复制脚本后,蓝牙堆栈将在蓝牙开启时自动下载脚本。有关初始化序列的更多详细信息,请参阅以下 wiki 页面

 

  • ILI 文件
    • ILI 文件以可读格式解码蓝牙固件记录器消息。它可供记录器工具使用(请参阅 TI 无线工具)

 

 

 

  • XML 文件
    • XML 文件描述了特定于供应商的命令和事件以及它们的参数。HCI Tester 应用程序(请参阅 TI 无线工具)会使用该文件来以用户友好的方式显示 BTS。

 

 

 

 

特性
  • 经典蓝牙和蓝牙低功耗
  • 支持睡眠模式
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

WL18XX-BT-SP 用于 WL18xx 的蓝牙服务包

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

Wi-Fi 产品
WL1831 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi®、Bluetooth® 和低功耗蓝牙收发器 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

WL18XX-BT-SP 用于 WL18xx 的蓝牙服务包

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
Wi-Fi 产品
WL1831 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi®、Bluetooth® 和低功耗蓝牙收发器 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
网络安全公告文章 Bluetooth® Classic – BrakTooth V12 vulnerability 2021年 12月 21日
网络安全公告文章 Bluetooth® SIG Erratum – Impersonation in the Passkey Entry Protocol (Rev. A) 2021年 5月 27日
网络安全公告文章 Bluetooth® SIG Erratum – Authentication of the LE Legacy Pairing Protocol (Rev. A) 2021年 5月 27日
网络安全公告文章 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020年 5月 18日
用户指南 WiLink™ 8.0 Bluetooth® Vendor-Specific HCI Commands (Rev. B) 2017年 10月 17日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 无线工具
驱动程序或库
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 用于 WL18xx 的 TI Bluetooth Stack 附加包(Linux 平台)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频