驱动程序或库
CC256XC-BT-SP
适用于 CC256xC 的 Bluetooth® 服务包
CC256XC-BT-SP
概述
CC256xC 蓝牙服务包 (SP) 包含具有平台特定型配置和漏洞修复的强制初始化脚本 (BTS) 文件。
此外,此蓝牙服务包还包含适用于 CC2564C 器件的配套文件,有助于进行测试和调试。该服务包由以下文件组成:
- 初始化脚本 BTS 文件 (initscripts-TIInit_6.12.26.bts)
- 初始化脚本附加组件
- 音频/语音处理附加组件 (initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on.bts)
- BLE 附加组件 (initscripts-TIInit_6.12.26.ble_add-on.bts)
- ILI 文件 (TIInit_6.12.26.ili)
- XML 文件 (TIInit_6.12.26.xml)
- 许可协议
- 自述/版本说明
注意:文件名中的版本特定于硬件和固件的组合,但不会每个版本都更新。版本信息会在文件内更新。
请首先阅读许可协议和自述文件。下面对服务包文件进行了说明。
- BTS 文件
- BTS 是“Bluetooth script”(蓝牙脚本)的缩写。BTS 文件是一种二进制文件,包含用于德州仪器 (TI) 蓝牙器件的 HCI 命令和操作。HCI 接口为双向接口。对于从主机发送至蓝牙控制器的每个 HCI 命令,蓝牙控制器都会以一个 HCI 事件进行响应。为简化成功执行这些 HCI 命令所需的格式和程序,需要 BTS 格式。BTS 文件根据德州仪器 (TI) 许可分发。有关更多详细信息,请参阅随附的许可文件。
- BTS 功能
- BTS 的主要用途是在蓝牙器件加电后触发初始化序列。每次器件加电后都必须执行初始化脚本。BTS 初始化脚本包含一部分内存写入命令(写入 RAM 的代码),这些命令以软件补丁的形式运行,以修复蓝牙器件潜在的 ROM 问题。尽管这不是 BTS 格式的主要用途,但它也可以在任何情况下用于将 HCI 命令加载到蓝牙器件中。BTS 文件还可用于执行与平台相关的命令,例如用于启用深度睡眠机制,更改 UART 波特率、音频配置等。BTS 文件特定于器件,并且仅在以下列出的 CC256xC 器件上工作。通过以下链接,可找到用于 CC256xB 器件的最新蓝牙服务包:[https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP]。
- ILI 文件
- ILI 文件以可读格式解码蓝牙固件记录器消息。它可供 Wireless Tools 软件包中包含的记录器工具使用。
- XML 文件
- XML 文件描述了特定于供应商的 HCI 命令、事件及其参数。它可供 Wireless Tools 软件包中包含的 HCITester 和记录器实用程序使用。
特性
- 经典蓝牙和低功耗蓝牙
- 睡眠模式已启用
下载
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15