C6474SWPKG
TMS320C6474 软件
C6474SWPKG
概述
用于 64x/64x+ 的 AET 目标库 - 高级事件触发允许对目标代码的 AET 进行编程。
芯片支持库存 (CSL) - 提供用于配置和控制 DSP 片上外设的应用编程接口 (API),以实现简便易用和硬件抽象。
DSP/BIOS: - 一种为 DSP 器件提供抢先式多任务服务的实时操作系统。DSP/BIOS 服务包括 ISR 调度、任务、软件中断、信标、消息、器件 I/O、内存管理和电源管理。此外,DSP/BIOS 还包括调试仪表和工具,其中包括低成本印刷和统计信息收集。
DSP/BIOS 消息队列传输 - 可变长度消息能够通过 SRIO 在同一内核的 DSP/BIOS 执行线程之间、内核之间以及处理器之间进行透明传递。
EDMA LLD - 该 EDMA3 低电平驱动器支持器件驱动程序提交和同步基于 EDMA3 的 DMA 传输。
网络开发者套件 - 该 NDK 由 TCP/IP 堆栈和一组网络应用程序组成。它专门在 DSP/BIOS RTOS 上工作,用于开发已启用 IP 网络并且基于 TMS320C6000 系列 DSP 的终端产品。
跟踪 CSV 脚本 - 用于对由跟踪产生的数据进行后处理的 Perl 脚本集合。示例包括线程级描述、统计描述以及传输通道延迟分析器。
下载
您可能需要的其他资源
驱动程序或库