WILINK8-WIFI-NLCP

用于 Linux OS 的 WiLink™ 8 Wi-Fi 驱动程序

WILINK8-WIFI-NLCP

下载

概述

NLCP 软件包包含安装软件包、预编译对象以及 TI Linux 开源 Wi-Fi 镜像的源代码,以便通过 TI WiLink 系列 NLCP Wi-Fi 驱动程序来升级默认的 LINUX EZSDK 版本。该软件是通过 Linaro GCC 4.7 构建的,可添加到采用其他平台上类似工具链的 Linux SDK 中。

西格玛软件包提供 WL8 代码所需的 API 来支持自动化西格玛认证测试。

WAPI 软件包提供 WPA Supplicant 补丁来支持 WAPI 安全协议。

如需了解许可信息、版本说明和支持的配置文件,请下载该软件包。

软件模块概述:

  • NLCP WLAN – 软件组件
    • MAC 驱动程序
      • 满足 2 层 WiFi 协议要求(数据和控制路径)。
      • 通用组件,而非特定于平台/器件。
    • WiLinkTM 驱动程序
      • 提取 WiLinkTM 器件。
      • 实现支持 MAC 驱动程序所需的低级操作。
    • hostap 软件包:
      • 开源用户空间软件包(BSD 许可)。
      • 为所有 WLAN 角色(STA、AP 和 P2P)提供上层管理层。
      • 生成 2 个守护程序:wpa_supplicant(STA 和 P2P)和 hostapd (AP)。
    • 实用程序:
      • 提供初始化和配置服务。
      • 实现调试和统计功能。
    • CRDA
      • 内核与用户空间之间的通信为符合全球监管限制所需的“中央监管域代理”。


                            单击以上图片放大图像。

驱动程序核心组件

  • nl80211:在用户空间与 Linux 无线解决方案的内核空间组件之间实现 netlink 接口。
  • cfg80211:Linux 无线配置 API。(该层为软 MAC 和硬 MAC 共用的最底层。)
  • mac80211:为 WiFi 软 MAC 解决方案实现 MAC 层功能的 Linux 内核模块。
  • wlcore:实现 WiLinkTM 器件的低级驱动程序,从而支持 mac80211 操作。包含所有受支持 WiLinkTM 芯片组的常见功能。
  • wl18xx/wl12xx:实现特定于芯片的功能和服务。通过实现特定于硬件的功能来支持 wlcore。
  • wlcore_sdio:SDIO 驱动程序和 WiLinkTM 驱动程序之间的适应层。
特性
  • Linux 开源 WiFi 软件包。
  • 利用社区主导开发的优点:
    • 由数十名开发人员共同完成产品开发。
    • 快速适应新的规格和特性。
    • 包含通用 MAC 驱动程序(与芯片无关);即,其是在众多组织的多种平台上进行开发和测试。
  • 所有 TI NLCP 版本均会接受各类验证和质保流程。
  • TI NLCP 版本已获 WiFi 联盟预认证。
  • 包含用于将最新驱动程序迁移到先前内核版本的固有机制,从而符合客户平台的操作系统版本。
  • 为具备与先前 WiLinkTM 器件具有同等强大架构的 WiLink8TM 器件提供支持。
  • IEEE:802.11 a、b、g、n,2X2 MIMO(2.4GHz 和 5GHz(多元化))
  • 模式:STA、AP、P2P 和 WiFi Direct
  • TP:100Mbps UDP
  • 安全性:WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS 和 WPSv2
  • 低功耗:基站 WoW 与挂起/恢复、AP ELP(800uA 怠速连接)
  • 兼容性:BT/BLE 和 TI Zigbee (2.4GHz)
  • AP DFS,雷达检测 (5GHz)
  • 多角色、多通道:在单个器件上并发运行 2 个 WLAN 角色。

支持的运行模式

多角色用例

 Wi-Fi 站点Wi-Fi 接入点P2P 客户端P2P 组所有者
Wi-Fi 站点
Wi-Fi 接入点
(单通道)

(单通道)
P2P 客户端
P2P 组所有者
(单通道)

多角色 - 同时将多个 Wi-Fi 角色激活为基于时分复用 (TDM) 的并发 - 每个角色将获得“空中时间”的一部分。



20/40Mhz 支持

 Wi-Fi 站点Wi-Fi 接入点P2P 客户端P2P 组所有者
20MHz2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G
40MHz2.4G/5G5G5G5G
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

WILINK8-WIFI-NLCP 适用于 Linux 操作系统的 WiLink8 NLCP Wi-Fi 驱动程序包

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
WL1801 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi® 收发器 WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi®、Bluetooth® 和低功耗蓝牙收发器 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块
下载选项

WILINK8-WIFI-NLCP 适用于 Linux 操作系统的 WiLink8 NLCP Wi-Fi 驱动程序包

close
最新版本
版本: R8.8
发布日期: 08 十月 2020

Link to WiLink™ 8 Solutions Overview

Link to the Getting Started User's Guide

Link to the Wilink8 Calibrator Tool User's Guide

产品
Wi-Fi 产品
WL1801 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi® 收发器 WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi®、Bluetooth® 和低功耗蓝牙收发器 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

文档

Link to R8.8 Release Notes

Software Manifest of components inside the release

发布信息

This page contains specific information about WL18xx WLAN IP R8.8 software release package. The information in this page and reference is targeted to cover the feature content, build instructions, and prebuilt images for quick start.
驱动程序或库

WILINK8-WIFI-WTS WiLink™ 8 Wi-Fi 测试套件 (WTS) 工具

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

Wi-Fi 产品
WL1801 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi® 收发器 WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi®、Bluetooth® 和低功耗蓝牙收发器 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

WILINK8-WIFI-WTS WiLink™ 8 Wi-Fi 测试套件 (WTS) 工具

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
Wi-Fi 产品
WL1801 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi® 收发器 WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831 WiLink™8 单频带工业 Wi-Fi®、Bluetooth® 和低功耗蓝牙收发器 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans NLCP 2016年 12月 28日
用户指南 WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016年 5月 26日
应用手册 Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 2016年 2月 15日
应用手册 Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 2015年 12月 18日
应用手册 WiLink 8 Solutions WiLink8 - wlconf Manual 2015年 7月 1日
应用手册 WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 2015年 6月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频