LAUNCHXL-CC1310

CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU

LAUNCHXL-CC1310

立即订购

概述

开始使用此 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 cc1310 LaunchPad
第 2 步:下载 cc13x0 SDK
第 3 步:接受 CC13x0 SimpleLink Academy 培训

SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件是具有低于 1GHz 无线电的首个 LaunchPad 套件,其与单芯片上的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器组合,提供远距离连接。

CC1310 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU。CC1310 无线 MCU 包含一个作为主处理器以 48MHz 运行的 32 位 ARM Cortex-M3 处理器,还包含丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。

准备好将您的应用开发提升至新的水平了吗?CC1310 LaunchPad 是 TI 的 SimpleLink MCU 平台的一部分,可提供统一的开发环境,为客户开发有线和无线应用提供灵活的硬件、软件和工具选项。通过使用便于快速连接到各种评估模块 (EVM) 和 BoosterPack™ 插件模块的 LaunchPad 套件 I/O 连接器,对您的系统进行快速原型设计,从而节省时间和生产成本。使用具有以下配置的 SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 在 CC1310 LaunchPad 套件上开发物联网 (IoT) 软件应用:TI 15.4 堆栈、射频驱动程序、电源管理驱动程序和多个外设驱动程序。该 SDK 还包括几个“入门”软件示例,帮助您快速启动开发工作。SimpleLink CC13x0 SDK 中包含的所有软件示例可支持 CC1310 LaunchPad 套件,简化应用编写过程。有关 SimpleLink MCU 平台的更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink。

Energia 生态系统中不支持 SimpleLink CC1310 LaunchPad 套件 (LAUNCHXL-CC1310)。

有关 LaunchPad 套件生态系统以及支持的 BoosterPack 插件模块的更多信息,请访问 TI LaunchPad 网站

特性
  • 具有低于 1GHz 无线电的 LaunchPad,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
  • 支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、MIOTY® 技术和专有系统,包括 TI 15.4 堆栈(低于 1GHz)
  • 宽带天线通过一个单板可支持欧洲 868MHz ISM 频带和美国 915MHz ISM 频带
  • 使用板载仿真器可立即开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
  • 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 应用配合使用
  • 通过 BoosterPack 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
  • 与 LCD BoosterPack 兼容

用于 LAUNCHXL-CC1310 的德州仪器 (TI) 云开发工具

  • 1 x CC1310 Launchpad
  • Micro USB cable

Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 CC1310 LaunchPad
  2. 下载 CC13x0 SDK
  3. 参加 CC13x0 SimpleLink Academy 培训 SimpleLink 低于 1GHz CC1310 无线微控制器 (MCU) LaunchPad 开发套件是具有低于 1GHz 无线电的先进 LaunchPad 套件

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate the CC1310 Transceiver

了解详情

仅订购此硬件

评估板

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ 低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 17
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 CC1310 LaunchPad Getting Started Guide (Rev. B) 2020年 5月 12日
证书 LAUNCHXL-CC1310 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 6月 17日
白皮书 深入了解 SimpleLink™ MCU 平台的工具和开发套件 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019年 11月 23日
产品概述 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019年 1月 14日
应用手册 RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
数据表 CC1310 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线 MCU 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 1月 7日
产品概述 Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 2018年 11月 5日
技术文章 FreeWave brings IoT to the oil field using TI’s SimpleLink CC13xx and Sitara AM335 PDF | HTML 2018年 5月 23日
技术文章 Create a door and window sensor design using the SimpleLink™ Sub-1 GHz MCU PDF | HTML 2017年 12月 6日
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
白皮书 IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 2017年 7月 19日
更多文献资料 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x0 MCU Security (Rev. A) 2017年 5月 26日
白皮书 RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
应用手册 TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日
技术文章 Why use Sub-1 GHz in your IoT application PDF | HTML 2016年 7月 27日
技术文章 How to build a fully managed and scalable long-range network with low-power nodes PDF | HTML 2016年 7月 25日
更多文献资料 Why Sub-1 GHz 2016年 7月 13日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC-ANTENNA-DK2 用于 LaunchPad 和 SensorTag 的低于 1GHz 和 2.4GHz 天线套件 CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) SENSOR-CONTROLLER-STUDIO TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO
软件编程工具
FLASH-PROGRAMMER SmartRF Flash Programmer

设计工具和仿真

计算工具
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频