作者:John Betten 与 Robert Kollman,德州仪器
摘要
升压电源常用于将低压输入转换成较高电压。不过,随着这些电源的功率需求不断增加,单个功率级可能变得缺乏吸引力。本文将介绍一种交错式升压技术,无论从分析还从实际应用经验上来说,该技术在效率、尺寸及成本方面均优于单升压转换器
(single-boost converter)。本文对 250 W
单相电源与交错式升压电源的测试结果进行了对比。尽管复杂性有所增加,不过交错式升压却表现出具有卓越的性能。
1.0 前言
本文将以输入电压为12 V、输出为 7 A、37 V 的喷墨打印机电磁线圈驱动器为例介绍电源结构的选择。该电源的输入电流超过 20
A。最初我们并不清楚单相功率级合理,还是多相功率级合理。与采用降压稳压器一样,我们可以获得足够高的电流,从而采用双功率级来降低应力并进行散热。在此情况下,我们考虑采用了单相与双相升压结构
(two-phase boost topology)。
表 1
说明了相应的电源需求。这个电源必须能够承受电磁线圈启动和关闭时出现的大电流突波,并将所需输出电压保持在可以接受的范围内。另外,转换效率对于最小化功率耗损和维持正常温升同样至关重要。37V和7A
代表超过 250W的负载功率。就算转换效率达到 91%,电源仍然会浪费 25W
的功率,因此需要安装多个散热片。此外,尽管本文并未特别说明,但是电源的大小与成本也相当重要。
参数 |
规范 |
输入电压 |
10.8V~13.2V |
输出电压 |
37V |
输出电流 |
最高 7A |
负载变动幅度 |
1~7A |
效率 |
最低 91% |
表1:某喷墨打印机电源的电气规范
图 1 显示了两种电源的对比。上面的电源是采用单输入电感的单相设计,而下面的电路是双相设计。单相设计(上面部分)需要的 PWB 面积大约为 18
平方英寸,而交错式设计(下面部分)需要 14 平方英寸。两种方案之间最大的面积差异在于电感、输出电容和散热片。交错式电感的最大高度低于单相设计的最大高度。
图 1:双相(下面)设计更紧凑
2.0 单相与双相对比
图 2 显示了单相升压转换器和交错式升压转换器的示意图。在单相设计中,闸极电压会施加在 FET Q1,以下拉漏极至接地电位。这样可以在电感 L1
上施加输入电压,使电流上升。其间,输出电容 C2 必须单独提供负载所需电流。在 Q1 停止导通时,L1
为了维持电流,其两端的电压极性会立刻反转。使得切换点的电压高于输入电压,此时二极管 D1 进入正向偏置状态,为输出电容 C2
充电并提供输出负载电流。电感的伏特-微秒乘积在这两种开关状态下必须保持平衡,即 d / fs × Vin = (1 – d) / fs × (Vout –
Vin),得出关系式Vout = Vin / (1-d)。该公式只适用于连续导通模式 (CCM),该模式的定义为电感电流始终保持正极。
图 2:单相与交错式升压电源
图 2 所示的交错式升压电路中,每个相的工作方式都与上述单相升压相似。两个功率级会以反相 180°
的方式运行,使得输入和输出电容的纹波电流互相抵消。交错式升压设计会强迫两个功率级共同提供输出电流,使得电源输出由它们平均分担;如果工程师不采用这种设计,其中一个功率级的电流输出就会远大于另一个功率级,使得原有的纹波消除优点化为乌有。
设计分析
图 3 说明了交错式技术提供的输入电容纹波电流消除优势。可以看出,两个以 180°
相位差工作的功率级可以消除一半峰-峰纹波电流。由于交错式升压设计的组合输入纹波电流等于单相输入纹波电流,因此双相设计的单相纹波电流可以达到单相设计的两倍。单独交错式功率级以与单相设计相同的频率工作,即
100KHz。但是,由于纹波消除作用,它的有效输入与输出纹波变为
200KHz。因此在计算交错式设计的电感时,适用的频率虽和单相设计完全相同,但能允许的纹波电流却会增加一倍,使得设计所需的电感值得以减少一半。值得注意的是:在双相设计中,输入电容的有效纹波电流与单相设计相同,因此这两种设计会采用相同数量的输入电容。纹波消除作用能够使工程师有选择性地减少组件,从而使设计受益。另外,如果采用的两个电感与单相设计采用的电感值相同,输入电容需求可以降低
50%。在升压设计中,电感需求一般比输入电容需求更重要。
图 3:输入电容纹波电流消除
就像输入电容一样,交错式设计的输入电容也能享受同样的好处。图 4 说明的是单相设计的输出电容纹波电流。图 3 中电流波形的均方值约为 Ipp×√
(d×(1-d)),在本设计中等于 10Arm。电感的斜率可以从波形顶部看出,但是它并不显著增加总的 RMS 电流。在 FET
导通时,该电容提供所有的输出电流。不过,当 FET 截止时,会有相当于 Iout×d/(1-d) 或 +14A
的电流流入电容,并对它重新充电。在采用铝电解输出电容的情况下,电容纹波电流额定值决定所需要的电容数量。
图 5 是交错式升压设计中,个别输出电容的电流值及它们的总和。在不考虑电感斜率的情况下,相位 A 与相位
B的峰-峰电流幅值是单相设计的一半。这是因为流入输出电容的电流的占空比是单相设计的两倍。在图 5 中,综合电流或总电流的均方根值是
5Arm,因此设计只需采用一半输出电容,即可让纹波电压达到与单相设计相同的纹波电压。
图 6 是不同占空比下的纹波电流消除。垂直线表示工作占空比,从中可以看出在此占空比下,交错式升压设计的 RMS
电流等于单相位设计的一半值得注意的是,50% 的占空比可以提供完全消除的效果。
图 4:单相升压输出电容纹波电流
图
5:交错方案可降低输出电容纹波电流
图 6:交错式升压输出电容纹波电流降低 50%
图 7 与图 8 说明单相与交错式升压转换器的完整设计。在单相设计中,在电压模式下工作的 UCC38C43 驱动一对
MOSFET。由于在升压转换器短路情况下无法限制输出电流,因此采用了带有过电流保护电路的 TPS2490
热插拔器件。在测试过程中发现,在过电流故障情况下它可以提供一种“中止”电流流动的方法。
图 8 说明采用 UCC38220 控制器的交错式设计。利用 Q5 与 Q7 漏极引线中的小型低成本电流互感器感测 FET 电流。UCC28220
迫使相位之间实现相等的电流共享。降低整流器的电流可以消除对散热片的需求并且降低组装成本。
图 7:单相升压设计
图 8:交错式设计可减少所需输出电容
试验结果
这两种设计在效率、输入与输出纹波电压以及瞬态负载方面的对比结果显示,在大部分情况下,双相设计的性能都优于单相设计。
图 9 对比两种方法的效率。它们都能够满足 91% 的目标效率。不过,双相设计在满负载情况下的效率高 2
个百分点。虽然这看起来可能并不明显,但是若比较两种电源的损耗差异,就会发现其中差别很大。单相设计消耗 23 W,而双相设计仅消耗 16 W。这相当于热损耗降低
30%,因而必将对散热片的选择与热功耗设计产生一定影响。
图 9:双相升压损耗显著降低
单相曲线很快达到最高值,然后开始迅速下降。这是传导损耗较高的设计的特性。两种设计的明显差异体现在电感、升压二极管、输出电容与 PWB 的损耗。表 2
对比了电感需求与设计性能。如前所述,双相方法采用的电感比单相设计低得多,而且每个电感仅承载一半的电流。电感的体积取决于蓄能需求与温度的升幅。蓄能大小由
1∕2×L×I2 决定,而表 2 说明单相设计的蓄能是双相设计的 5 倍。这意味着,如果我们要使电感的温度升幅保持相同,则单相设计的电感应当大 5
倍。我们认为与其保持相等的能量密度,不如允许较大的温度升幅。我们在单相设计中使用损耗较大的电感因而牺牲了部分效率。结果,单相设计的损耗高出了近 5
W。在这两种设计的功耗差异中,输出电容大约占 1 W。每个输出电容的纹波电流造成大约 100 mW 的损耗,而且单相设计需要的电容比双相设计多出 6
个。双相设计的功率级必须采用两个二极管,每个二极管承担总电流的一半。这样它们具有较低的压降,可使总功耗降低大约 1W。
|
单相 |
交错式 |
电感数量 |
1 |
2 |
电感规格 (uH) |
27 |
10 |
电感电流规格 (A) |
21 |
10.5 |
总 LI2 规格
(uH×A2) |
11907 |
2205 |
高度(英寸) |
1.6 |
1.1 |
实际总体积(立方英寸) |
2.0 |
1.8 |
LI2/体积(实际) |
6075 |
1225 |
电阻(实际)/每个 |
0.008 |
0.006 |
总损耗 (W) |
5.8 |
1.2 |
表 2:单相电感损耗更高
图 11
是输入与输出电压纹波的测量结果。左侧是单相设计的波形,右侧是交错式设计的波形。上半部分曲线表示输出纹波电压,从中可以看出几个关键问题。纹波电压主要由电感电流通过输出电容的
ESR
所产生。右侧波形说明采用交错式设计会提高纹波的频率。在左边,由于单相位设计使用较大的电感值,所以纹波的顶端显得相当平坦,而右侧波形下降幅度比较大,因为电源开关截止导通时,电感电流明显改变。下面的波形也说明若采用双相设计,输入纹波电压的频率也会变得更高。
图 11:双相设计使输出电容需求降低 50% (上面的波形:输出纹波电压、下面的波形:输入纹波电压)
5.0 小结
与降压稳压器一样,交错式升压设计的性能也优于单相设计。从表 3
中完整的单相升压设计与交错式升压设计的对比即可看出。交错式升压设计体积更小,效率更高。这是因为它能减少输出纹波电流,使得输出电容数量显著降低,从而降低了成本与功耗;它还能减少电感的蓄能要求,这表示电感磁线圈的体积、高度与热损耗都会降低。多相方法可使总功耗降低
30%,同时将热量分散至较大电路板面积,从而实现更完美的热管理。多相设计必须测量与平衡每个相位的电流大小,因此它确实会增加电路的复杂性,这从可控制组件的数量就能看出。
|
交错式设计 |
单相设计 |
电路面积(平方英寸) |
14 |
18 |
高度(英寸) |
1.2 |
1.6 |
满负载效率 (%) |
93.8 |
91.6 |
满负载损耗 (W) |
16 |
23 |
采用的电源组件数量 |
15 |
19 |
采用的散热片数量 |
2 |
3 |
采用的控制组件数量 |
53 |
30 |
表 3:除复杂性之外,交错式设计在各个方面都优于单相设计
作者信息:
John Betten,德州仪器,电子邮件:j-betten@ti.com;
Robert Kollman,德州仪器,电子邮件:r-kollman@ti.com。
|