作者:Thomas Hillmann, 智能电网和智能计量技术EMEA地区营销经理,德州仪器
今天的电网已发展了一个多世纪,一直是从集中电厂发电、输电和提供电能给数百万的端点,都是电力的单向流动。随着插电式混合动力和电动汽车的大范围部署,可再生电能和小型分散单元的发电比例不断增加,以尽量减少电网的输电损耗。
智能电网需要适应这些新趋势。对智能电网的愿景有很多,但都有一个共同特点:电力和信息的双向流动。这将实现一个实时电能市场的愿景。如果发电数据和功率消耗数据也可以进行实时通信,那么,总供给和需求将导致电能的现货价格,它可以反馈给消费者。这是实时的价格信息将可能影响他们的行为,避免提高电能价格的峰值。例如,在中午为电动车充电,可能比深夜充电更昂贵。
这些愿景都支持一个明确的政治意愿。欧盟制定的欧盟整体目标(2009/72/EC指令)是实现智能电网和智能计量的主要驱动力。它指出,成员国应确保采用智能计量系统,应协助消费者积极参与电力供应市场,到2020年至少有80%消费者配备智能计量系统。
一些国家已经制定了实施智能电表的详细时间表,包括英国的(燃气+电)、西班牙、法国、意大利(燃气)等。智能仪表的关键环节是通信。难点在于细节,因为目前还不清楚应使用什么通信协议-它必须是基于欧洲441指令的一个"标准"。这项指令的总目标是建立欧洲标准,实现公用仪表的互操作性。
不同的欧洲和国家机构,行业团体和个体公司在部署之前必须同意这些标准,这是一个过程,需要时间。同时还有实施智能电表的强制时间表。解决这些难题的答案是"智能就绪(smart-ready)"电表,如可以适应不同的标准的电表,取决于监管机构和市场的需要。
德州仪器公司提供了一系列"智能就绪"的硬件解决方案,能够支持大多数目前所有讨论的标准。固件升级更新能确保这些解决方案得以全面更新。
尽管有了这一切"智能就绪",还要做出最终决定。在不久的将来一些主要发展可能会或可能不会影响一些国家、欧洲甚至全世界智能电网领域的发展,说明如下:
西班牙和葡萄牙的PLC:很多人会希望能听到西班牙和葡萄牙PRIME电表大规模的部署。在条件成熟的技术规范方面,PRIME PLC标准似乎是最先进的开放和免版税的AMI PLC协议,而且建立在PRIME联盟的组织结构之上。
法国的PLC:G3将带来巨大的利益,它在技术方面具有一定的前景。规模较小的2000只电表的G3测试将引起产业高度的警觉。对OFDM窄带技术PRIME和未来开发的G3之间是怎样的姐妹关系,人们也可能保持好奇。
意大利的无线:意大利天然气委员会(CIG)将决定意大利采用针对天然气表的无线通信标准-可能的候选者包括无线M-Bus和Zigbee 2.4 GHz.
功率系统设计 Power System Design China 2010年 9/10 月
|